This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:CMPSS -斜坡发生器产生不寻常的脉冲

Guru**** 2536030 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1271371/tms320f28388s-cmpss---ramp-generator-producing-an-unusual-pulse

器件型号:TMS320F28388S
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

我目前在使用 CMPSS 模块时遇到了问题。 我试图将其作为电流限制功能应用于我的 ePWM、但它有一个不寻常的周期性脉冲、我似乎不明白它出现的原因。 该脉冲发生在我的 EPWM 波形的50%占空比标记附近、这会影响我的电流限制配置。 脉冲频率 与 ePWM 的时基相同。 我已经确定它由斜坡发生器生成、因为将 DAC Value Source 设置为"从影子寄存器更新"时不会发生这种情况。 请参阅下面的波形。 C4 2A+(DAC 值源-斜坡)、C5 2B+(DAC 值源-影子)。

鉴于 我正在设计的产品的规格、CMPSS 需要使用斜坡发生器。 任何人都可以提供有关如何解决此问题的建议吗? 下面是 SYSCFG 中 CMPSS 的当前配置。 值得注意的是、最大斜坡发生器基准值在运行期间会发生变化。 在标准操作下、该值为14500。 它在上电时设置为0。

提前感谢、

此致、

迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的耐心等待。

    您正在使用哪个版本的 C2000ware?  

    请 在启用"清除滤波器锁存"的情况下尝试另一个测试、并让我知道它是如何工作的。

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hadi、您好!

    很抱歉这么晚才回复。

    不幸的是、这并没有解决问题。

    您是否有任何进一步的想法或需要任何进一步的信息?

    C2000ware = 4.03.00.00

    此致、

    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hadi、您好!

    刚刚更新到 C2000ware V5.00.00.00、未更改结果

    此致、

    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hadi、您好!

    我已经修复了我的问题。 事实证明是软件错误。

    感谢您的帮助。

    迈克