This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:在哪里可以看到 C2000Ware 中 mcan.c 使用的这些函数定义?

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1272352/tms320f280039c-where-can-i-see-these-function-definitions-used-by-mcan-c-in-c2000ware

器件型号:TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

使用 C2000Ware 的 MCAN 模块例程时,可以找到许多函数,如 HW_WR_FIELD32 ()和 HW_RD_FIELD32 (),如图中的红框所示。

我想知道在哪里可以看到这些函数有什么作用、或者定义是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ZHAN,

    mcan.h 中的函数原型具有函数定义。

    此致、

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    细微更正:

    这些函数在文件"hw_types_mcan.h"中以宏的形式定义、位于以下位置:  

    C2000Ware_X_XX_00_00\driverlib\f28003x\driverlib\inc

    谢谢。