主题中讨论的其他器件:C2000WARE
您好!
我试图在我的项目中使用 C2000Ware 5.0中的 rts2800_fpu32_fast_complement.lib 来加速 logf ()计算、但得到的消息是"error:正在创建没有 SECTIONS 规范的输出段"FPUmathTables"。
很遗憾、我在 FPUmathTables 中找不到任何280049 cmd 文件。
有针对28001x、28002x、28003x 的 cmd 文件。
我的问题是:
280049是否在 ROM 中具有用于 logf()的 FPUmathTables?
如果是:它们位于何处?
如果否:我必须将它们添加到闪存中、然后可能还要复制到 RAM? 它在哪里描述?
是否有任何可用作参考的链接器命令文件?
提前感谢、
斯蒂芬