This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:关于软复位

Guru**** 2563300 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1271587/tms320f280049c-about-soft-reset

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

 如何在代码中执行软复位(通过软件进行复位)? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不确定要重置什么内容。 特定 IP 或完整设备的 IP。 对于 IP 软复位、只需从我们的 driverlib 调用 API、这样就可以处理好了。 若要完全复位器件、您可以使用 WD。 C2000Ware 中有相同的示例。

    此致、

    维维克·辛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

     特定的 IP。 我可以知道您的 driverlib 中的 API 是什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    sysctrl.h 文件中的 SYSCTL_resetPeripheral API

    维维克·辛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

     我在项目文件夹中找不到"sysctrl.h"。 按照我使用的方式、我使用的文件夹"pfc3phvienna_f28004x"中的源代码 Ware_Digital 是从 C2000_event_sdk 下载的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它位于 C2000Ware 中- \driverlib\f28003x\driverlib