This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD2800157:为什么 TMDSCNCD2800157产品具有两个板载微控制器? 1. TMS320F2800157和 MSP432E401YT

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD2800157, TMS320F2800157, MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1272171/tmdscncd2800157-why-tmdscncd2800157-product-has-two-micro-controllers-on-board-1-tms320f2800157-and-msp432e401yt

器件型号:TMDSCNCD2800157
主题中讨论的其他器件: TMS320F2800157MSP432E401Y

请告诉我为何 TMDSCNCD2800157具有以下两个微控制器  

 TMS320F2800157  

 MSP432E401YT

查询:

1.相同的用途是什么,或它如何相互关联?

2.我们是否还可以参考 MSP432E401Y 的 TRM 来为 TMS320F2800157开发软件 

3.这两个 uC 有什么区别?

4.  TMS320F2800157微控制器使用哪种处理器? 从何处可以获取处理器 信息?

5.如果 TMS320F2800157和 MSP432E401YT 不同,那么为什么要在 TMDSCNCD2800157产品上使用它? (MSP432E401Y)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您的提问。

    我认为 MSP 用于调试接口。 请参阅 LAUNCHXL 用户指南中的:

    因此、此板上的 MSP 不用于除 JTAG/仿真器接口(用于通信)以外的任何其他用途。

      

    另一方面、TMS320F2800157是 TMDSCNCD2800157板将要展示的主要器件。 TMS320F2800157微控制器的处理器是 TMS320F2800157。 产品文件夹中提供了该器件的信息: https://www.ti.com/product/TMS320F2800157

    此致、

    文斯