This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28232:封装编号问题

Guru**** 2885260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1271661/tms320f28232-package-symbolization-questions

器件型号:TMS320F28232

您好!

关于 TMS320F28232PGFA、客户有以下问题、

 1.芯片主体上的丝网是由激光雕刻的还是由其他器件雕刻的?

 2.芯片主体的丝网印刷面到内部封装的最高零件之间的距离是多少?

3、如果我们要自己去除了部件主体上的丝网,建议使用什么设备?

4.如果需要装运的材料没有印丝网,是否可以安排?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Reed、

        这些都是不寻常的问题。 我想知道客户提出这些问题的动机是什么。 如果你愿意,你可以私下回应我。 您可以通过启动"好友请求"来执行此操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好!

    来自客户:

     这些问题是正常的,请尽可能提供相关信息tks

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Reed、

      我已经联系了我们的封装团队。 当我听到他们的回复时、我会告诉您。 这可能需要几天时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
     1.芯片主体上的丝印是由激光雕刻的还是由其他设备雕刻的?

    激光蚀刻。

     2.芯片主体的屏幕打印表面到内部封装的最高零件之间的距离是多少?

    未指定。

    Unknown 说:
    3. 如果我们要自行拆除部件主体上的丝网,建议使用什么设备?

    TI 不建议以这种方式改装器件、因为这样会使产品保修失效。

    Unknown 说:
    4.如果需要输入的材料没有印有丝网进行装运,是否可以安排?

    否。