This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:请求复查 CLA 变量初始化方法。

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1271654/tms320f28075-request-to-review-cla-variable-initialization-method

器件型号:TMS320F28075

typedef 结构_CPU_TO_CLA_MSG_RAM
{
UINT16 MEP;
UINT16杜米;

Uint16 ptvalu[4];

float32 KI_REF;

CNTL_CON OP_CH[4];

}CPU_TO_CLA_MSG_RAM;

#define CPU_TO_CLA_MSG_DEFAULT{0、0、\
Ki_REF_Const、\
{(uint16)&CVT。test_value[0]、(uint16)&CVT。test_valu[1]、(uint16)&CVT。test_valu[2]、(uint16)&CVT。test_valu[3]}、\
{{0、0.、42.、0.、100.、 100.、36.、34.、0、0}、\
{0、0.、42.、0.、100.、 100.、36.、34.、0、0}、\
{0、0.、42.、0.、100.、 100.、36.、34.、0、0}、\
{0、0.、42.、0.、100.、 100.、36.、34.、0、0}}\

#pragma DATA_SECTION (CpuMsg、"CpuToCla1MsgRAM")
CPU_TO_CLA_MSG_RAM CpuMsg = CPU_TO_CLA_MSG_DEFAULT;

[Build All]之后
#1045-D 附加括号是非标准 main.c /BB100_4CH 第18行 C/C++问题
#1238-D 超额初始化程序被忽略 main.c /BB100_4CH 行18 C/C++问题


未连接变量和定义值。

哪里出了问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CPU_TO_CLA_MSG_RAM CpuMsg = CPU_TO_CLA_MSG_DEFAULT;

    [/报价]

    请确认初始值和数据类型定义是否同步。

    此致、

    维纳