This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:为什么需要连续调用 TIDM-2008陷波滤波器两次

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1260144/tms320f280049c-why-does-the-tidm-2008-notch-filter-need-to-be-called-twice-consecutively

器件型号:TMS320F280049C

大家好、

客户有问题需要您的帮助:

此时、电压环路对反馈电压执行陷波滤波。 我不明白为什么需要连续调用两次、滤波器的参数是相同的。  该例程的屏幕截图如下所示:

滤波器参数初始化:

电压环路滤波器处理:在这里电压被过滤两次

谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben

    我正在努力回答您的问题。 一周内我会回来的。

    谢谢!

    阿米尔·侯赛因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amir:

    有任何更新吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ben

    由于带宽有限、我无法抽出足够的时间来深入回答您的问题。 我再需要一个 wekk。

    谢谢

    阿米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben

    滤波器的参数不同。 第一个函数调用使用 TTPLPFC_notch1、而其他函数调用使用 TTPLPFC_notch2、如下所示。

    同样、对于另一个函数。

    谢谢

    阿米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amir:

    Notch1和 Notch2配置的参数相同、因此它们对应的滤波器频率对象是1个、那么为什么需要执行两次呢?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amir:

    有任何更新吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ben

    我在团队中分享了您的问题。 一旦得到他们的回复、我将向您提供最新信息。

    谢谢!

    阿米尔·侯赛因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amir:

    有任何更新吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ben

    似乎要将一个滤波器配置为 LPF、将另一个配置为 HPF 来实现陷波滤波器。 但同样、由于两者具有相同的系数、它们执行相同的任务。 您是否尝试禁用了其中一个筛选器? 您看到性能有什么不同吗?

    谢谢

    阿米尔