This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:TMS320F28075 PZPS 是否有满足安全功能的功率 IC?

Guru**** 2928820 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28075, TPS62441, TPS65313-Q1, TPS386000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1268653/tms320f28075-tms320f28075-pzps-is-there-a-power-ic-that-meets-the-safety-function

器件型号:TMS320F28075
主题中讨论的其他器件: TPS62441TPS65313-Q1TPS386000

你(们)好。

TMS320F28075是否有满足安全功能的功率 IC? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您试图达到的安全等级是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gus:

    符合 IEC-61508标准。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、王先生、

    您能否告诉我们您正在开发的系统的电源要求? 您所指的 C2000处理器支持 SIL-2、而且有多个 PMIC 原则上涵盖了 C2000安全需求。 但是、您的应用所需的输入电压(和系统工作的范围)和非 C2000电源轨的数量将有助于我们根据您的需求推荐出色的 PMIC。 此外、您能否告诉我们您是否需要 PMIC 已投入生产、或者您何时需要最终原型/批量生产? 这个问题是因为我们正在开发新的 PMIC、这些 PMIC 也可能适合您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juha、

    我看到 EVM 针对 F28075使用 TPS62441。 因为只需要3.3V 和1.2V 电压?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、王先生、

    如果您的系统只需要3.3V 和1.2V 电源轨、而功能安全需求是 SIL-2、那么 TPS65313-Q1会适合您。 它的电源轨比您需要的多、但您无需全部使用它们。 它是宽输入电压 PMIC。

    如果首选5V 低电压输入、则可以考虑 LP8762x-Q1。 同样、电源轨和输出功率比 C2000所需的更多、但它满足安全要求、并且可以禁用未使用的输出、因此您可以在这些电源轨和输出上备用 BOM。  

    第三个选项是为现有的 TPS62441解决方案添加具有看门狗的双通道电压监控器。 以 TPS386000为例。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juha、

    似乎 TI 拥有直接通过 IEC-61508认证的产品。
    但我的客户的输入电压是7V。 是否有更好的产品符合 F28075功率 IC?

    我想找到另一款能够将48V 转换为7V/6A 并符合 IEC-61508标准的产品。 你有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jush:

    TPS65313-Q1通过 IEC-61508 认证  例如: F28075列表为数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、王先生、

    TPS65313-Q1支持 IEC-61508。 即使 PMIC 设计为由12V 汽车电池供电、7V 输入电压也是可以的。 但支持的输入电压范围为4-36V。  

    关于您关于48V->7V 转换器的第二个问题、请允许我联系 TI 负责宽输入电压转换器的其他专家。 是仅使用48V 您的标称输入电压、还是您预计大型瞬变会高于/低于此电平、超过6A 降压直流/直流转换器应该运行的电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juha、

    但我在 TPS65313-Q1数据表中找不到像"安全相关认证"这样的词语。 只需满足最高 ASIL-C (ISO 26262)和 SIL-2 (IEC 61508)的系统级功能安全要求。

    客户觉得设备功能太复杂。 只需将7V 转换器连接到1.2V 和3.3V 并通过 IEC 61508即可。