This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28388D:时钟源为 MHz μ A 至 MHz μ A

Guru**** 2504145 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1271090/tmdscncd28388d-clock-source-from-25-mhz-to-20-mhz

器件型号:TMDSCNCD28388D

您好!

我们的客户使用 TMDSCNCD28388D 评估 F28384S。

MHz 将 MHz TMDSCNCD28388D 上的时钟源从25 μ s 更改为20 μ s。
经过长达六个小时的连续两天的运行后,突然停止输出3.3V 电压。
5V 和1.2V 正常、bur 3.3V 输出仅约为1.5V。

切换外部晶体时是否存在这样的问题?
此外、您能否帮助了解有关该问题的任何线索?
如果您需要客户提供任何其他信息、请告诉我。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要进一步了解此问题,您是否移除了 R43并移动到 R39位置?

    您还可以检查电阻器连接(如果连接完好无损)并检查 TP6输出。

    谢谢。
    Prarthan.