This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F2800137:找不到 DAC 引脚以及如何配置 DAC

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F2800137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1271518/launchxl-f2800137-not-able-find-dac-pin-and-how-to-configure-dac

器件型号:LAUNCHXL-F2800137

我正在尝试查找 LAUNCHXL-F2800137中的 DAC 引脚。 但无法找到。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rahul。

    感谢您的耐心等待。

    CMPSS 模块1只有一个 DAC 输出、它可在 A0/C15引脚上使用。

    要使用 DAC、您需要在模拟子系统中设置 CMPxDACOUTEN 位。

    此致、

    哈迪