This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157-Q1:每 MHz SYSCLK 电流消耗

Guru**** 2543090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1272582/tms320f2800157-q1-sysclk-per-mhz-current-consumption

器件型号:TMS320F2800157-Q1

您好!

数据表中的电流消耗表是针对最大 SYSCLK 频率的。

我正在寻找每 MHz SYSCLK 的电流消耗值 、以便 可以降低 SYSCLK 以满足产品的电流消耗规格。

谢谢。

Kantha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kantha:

    将频率降低到60 MHz 运行将确保不超过规格最大值。

    即将发布的数据表(本季度内)将包含电流与频率间的关系图。

    此致、

    文斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vince。

    感谢您提供的信息。

    在数据表发布前、我能否获得与 SYSCLK 之间的近似电流消耗?

    此致、

    Kantha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kantha:

    下面是一个图、此图形可能会发生变化:

    此致、

    文斯