This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D-TMS320F28377D-:EP 内部50-kΩ 下拉电阻容差。

Guru**** 2542500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1272446/tms320f28377d-ep-internal-50-k-pulldown-resistance-tolerance

器件型号:TMS320F28377D-TMS320F28375D-DSP EP

您好!  

与 ADCINA0引脚关联的50-kΩ 内部下拉电阻是否有容差? 谢谢。  

此致、  

-乔什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    我无法在手头的文档中找到任何内容、我会向设计团队介绍、并尽量在本周结束前与您联系。

    此致、

    阿米尔·奥马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omer:  

    谢谢!  

    -乔什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    这些电阻器的容差应约为+/-30%(请记住、这不是对我们提供数据表中所指定内容的保证、此内容仅供参考)。

    此致、

    阿米尔·奥马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太好了、Omer 感谢您在这里所做的努力!