This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:我需要参考文档以建立串行闪存写入系统

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1272195/tms320f28379d-i-need-document-for-me-to-refer-to-establish-serial-flash-writing-system

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好、TI!

我希望在我的应用中开发以下系统。 请告诉我开发过程中需要参考的文档。

Step.1 使用 TI 工具或其他方式将"测试输出文件"转换为十六进制或 bin 文件、用于 CPU2操作。

STEP.2当 CPU1由外部信号触发时、CPU1通过 CAN 引导加载程序从外部器件将上述 hex 或 bin 文件的数据从 CPU1的 RAM 中提取。

步骤3将数据写入闪存以执行 CPU2操作。 一旦完成闪存写入、执行加电复位。

步骤4在下一次运行时、CPU2会运行由 CPU1通过步骤1至步骤3下载的应用程序。

我想我需要开发上述系统、

 闪存内核示例代码 of28379D

 2.如何转换为.hex 以及有关.hex 的说明  

 3.闪存 API

如果我完成上述系统的建立、我想立即尝试在 CPU1和 CPU2上进行闪存写入

然后 、查看 CPU1和 CPU2在上电复位后分别运行其应用程序。

此致、

匀场

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yssim,

    请多给我一天时间回复您。

    此致!
    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt

    感谢您的答复。

    没问题! 请耐心等待、稍后再通知我!

    此致、

    匀场

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yssim,

    请查看此应用手册 https://www.ti.com/lit/pdf/SPRABV4 ,它应该涵盖您在原始帖子中要求的大部分内容。  我相信 C2000Ware 软件包中还有一些代码参考。

    此致!

    马修