This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:输出 XBAR 寄存器

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1271754/tms320f28p650dk-output-xbar-regs

器件型号:TMS320F28P650DK

大家好、

在 F28P65x 处理器的 TRM 中、有 OUTPUT_XBAR_EXT64_REGS 和 OUTPUT_XBAR_REGS。     这两种器件中都存在诸如 OUTPUT1MUX0TO15CFG 和 OUTPUT2MUX0TO15CFG 等寄存器。 这两者与哪一个配置有何区别?

此致、

艾琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irene:

    OUTPUT_XBAR_regs 用于 CLB 输出 XBAR。 OUTPUT_XBAR_EXT64_REGS 用于输出 XBAR:

    如果您还有其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Luke!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您