This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P65X:LAUNCHXL-F28P65X

Guru**** 2544780 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1272467/launchxl-f28p65x-launchxl-f28p65x

器件型号:LAUNCHXL-F28P65X
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好、我想知道在哪里可以找到用于定义寄存器 EPwmxXCMPRegs、EPwmxDERegs、EPwmxMindbLUTRes 的文件? 我在最新版本的 C2000Ware 中、无法配置这些寄存器、只能在调试寄存器窗口中直接访问它们

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您与我们联系!

    您是否正在使用 C2000Ware 版本5.00?
    我可以在 hw_ePWM 头文件中定义的 DE Regs 和相关位字段
    如果您使用的是最新版本、请参阅位于以下位置的 driverlib 文件夹:\C2000Ware_5_00_00_00\driverlib\f28p65x\driverlib
    以下位置也提供了有关这些功能的其他示例- \C2000Ware_5_00_00_00\driverlib\f28p65x\examples\C28x\EPWM

    谢谢。
    Prarthan.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、非常感谢您的答复。 我看到它是为 drivelib 实现的、是否有任何针对位字段(f28p65x_globalvariabledefs.c)实现它的配置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下一版本的 C2000ware 将提供 Bitfield 实施方案、我将联系软件团队进行确认。

    谢谢。
    普拉森