This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000微控制器的泄漏电流图

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28386S-Q1, TMS320F280039C-Q1, TMS320F28335-Q1, TMS320F28069F-Q1, TMS320F28035-Q1, TMS320F280049, TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1272811/leakage-current-graphs-for-c2000-microcontrollers

主题中讨论的其他器件:TMS320F28335-Q1、 TMS320F28069F-Q1、 TMS320F28035-Q1、TMS320F28386S-Q1、TMS320F280039C-Q1、 TMS320F280049、 TMS320F28379D

在浏览 C2000微控制器的数据表时、有些器件具有 HALT 状态下的泄漏电流与温度关系图。 但是、这并非在所有数据表中都提供。  泄漏电流与温度间的关系数据/图是否可用于以下方面:

  • TMS320F28335-Q1
  • TMS320F28069F-Q1
  • TMS320F28035-Q1
  • TMS320F28386S-Q1
  • TMS320F280039C-Q1

 如果您能够分享任何数据、我们不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、    

    诸如 F28335、F28069和 F28035器件所采用的工艺技术使得其漏电流对温度不是很敏感。 因此、这些数据表没有包含 X 轴温度图。 µA 器件的停机电流为几十 μ A。 请注意、所有这些器件均在1.8V 的内核电压下运行。

    TMS320F28386S-Q1和 TMS320F280039C-Q1等器件是采用不同的工艺技术制造的、其泄漏电流对温度非常敏感。 例如、查看 TMS320F28379D、TMS320F280049或 TMS320F28005的数据表。 请注意、所有这些器件的内核电压均为1.2V。  下一版本的 TMS320F28386S-Q1和 TMS320F280039C-Q1 数据表将包含相关图表。 数据表应在一两个月内发布。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

      为了清晰起见、我对上面的帖子进行了编辑。