This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039:C2000明星产品推荐

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1271536/tms320f280039-c2000-hero-product-recommend

器件型号:TMS320F280039
主题中讨论的其他器件:TMS320F28075

大家好、

您可以帮助推荐 C2000明星产品吗?

要求:

引脚:80-100;
闪存:512K (引导加载程序备份);
支持功能安全;
8个高精度 PWM 输出;
14个以上的高精度 ADC;
带睡眠功能、睡眠功耗低于5uA、外部中断唤醒;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMS320F28075是最接近512KB 和100引脚选项的器件。

    但是、没有任何 C2000器件提供单 uA 睡眠模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!

    这适用于 PCS (电源转换系统)、TI 的产品在分离功能后可用于次级、从而将闪存减少到256-384、引脚数减少到80。 有什么建议吗?

    此外、我可以问一下 F28075和80引脚产品在睡眠模式下的电流消耗吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kailun,

             我将回答电流部分。 www.ti.com/lit/SPRS902的第36页和第37页提供了此信息。 如您所见、即使在休眠模式下、高温下的电流也可能高达7 mA、尽管室温下的电流大约为1 mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kailun,  

    我来回答您的器件推荐问题。 F28003x 系列是最佳选择。  

    F280037SPNR (256KB 闪存、80引脚 QFP 封装)

    F280039SPN (384KB 闪存、80引脚 QFP 封装)

    在这种情况下、客户是谁?