This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:GUI Composer:电网数据列所需的示例

Guru**** 2539510 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1267249/tms320f28379d-gui-composer-example-needed-for-grid-data-column

器件型号:TMS320F28379D

您能否提供一个示例来说明如何 使用来自目标上数组的数据填充 GC-widget-grid-data-column?

例如,假设我在目标示例数据上有一个全局变量[5]={1、2、3、4、5};   

如何将示例数据的内容输入到网格列中?

小组件帮助中的 javascript 示例将跳过此部分。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    我们将与您报告的另一个问题一起研究此问题(我们有该问题的解决方案 -请检查您的 E2E PM)

    感谢您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我向您发送了一条 E2E 私人消息、其中包含有关此问题的示例。