This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039:CAN 协议

Guru**** 2756835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1273648/tms320f280039-can-protocol

器件型号:TMS320F280039

如何通过 SPI 将 MCP 2515与 TI 微控制器连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepti,

       F280039已经有两个 CAN 端口。 您是否正在使用 MCP2515、因为您需要第三个 CAN 端口? 在任何情况下、我们都没有任何 MCP2515的 SPI 驱动器、因为我们的预期是客户将使用我们的片上 CAN 模块。