This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375S:TMS320F28375SPTPT 器件修订差异

Guru**** 2972040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1273179/tms320f28375s-tms320f28375sptpt-silicon-revision-differences

器件型号:TMS320F28375S

 大家好、我的客户遇到了有关裸片修订版本("2016 F771820B"与"2015 F771553C")的问题、很想了解这两个方面的含义以及这些差异是否会 影响组件的功能或可靠性。

下面是要分享的更多详细信息:

DC 2244 yF、代表 Digi-Key 提供的 TSMC Taiwan Fab 产品

DC 2248价值7美元、代表 Digi-key 的 Fab UMC Singapore 公司

我进行了一些搜索、并在 PCN 下方发现 、 现有的几个晶圆制造厂工厂、其中包括2个晶圆厂(MSMC 和 UMC)。 但我并不完全认为这是主要原因。 主要问题是、不同的裸片版本会运行不同、还是具有不同的可靠性性能。  

https://media.digikey.com/pdf/PCNs/Texas%20Instruments/PCN20221207003.1.pdf 

请提前告知并表示感谢。 感谢您花时间阅读本主题。  

此致、

米兰达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miranda:

    Unknown 说:
    主要问题是不同的裸片修订版工作方式不同还是可靠性能不同。

    不可以、两家晶圆厂的器件经过相同的测试和验证、符合我们为 F2837xS 提供的数据表规格、因此在功能上是同一个器件。 只要系统在数据表中指定的范围内进行设计、器件版本就不重要。

    此致、

    阿米尔·奥马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、Omer! 与客户分享。 出于我的好奇心、 有一件事是由于晶圆可能在一些晶圆厂中用完、因此会使用不同的裸片版本吗? 通常、具有相似生产日期代码的相同器件会具有相同的裸片版本、这在我对该器件的理解程度上有限。  

    谢谢。

    米兰达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从多个制造厂采购可确保客户更好的产品供应。

    通常具有类似生产日期代码的同一器件会具有相同的裸片修订版本、这在我对该器件的理解上是有限的。  [/报价]

    不一定。