This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-02010:TMS320F2800137_MOTOR_2_Software_Issue

Guru**** 675400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1273066/tidm-02010-tms320f2800137_motor_2_software_issue

器件型号:TIDM-02010

尊敬的先生:

运行 motor2时。

说明如何更改。

如果我已更改 了 SCEP_Hz Ref_Hz、则 根据输入的值更改 SPEED_Hz、但我测量的实际速度不同、那么什么是关系、请参考??

请参阅以下我的观察:

Ref_Hz = 50.0,SPEED_Hz=50.0750465 ,但电机转速实际为750 RPM (根据转速计 读数)

所以指南在哪个/什么是  SPEED_Hz 和 RPM 之间的关系?

请 使用 motorVars[1].speed_Hz 参数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Babaji:

    测试电机的极对是什么? rpm 和 Hz 之间的关系遵循公式 n=60F/p。 从屏幕截图中可以看出、电机转速跟 Ref_Hz 曲线一样、看起来很正常。

    谢谢。

    嘉兴市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  

    哪个 C 文件(源)此公式在软件中提及。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是从频率中获得交流电机转速的通用公式。

    谢谢。

    嘉兴市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是从频率获得交流电动机同步速度的通用公式。

    但在软件中需要提及的是、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Babaji:

    您可以通过软件设置所需的频率基准、并通过转速计测量转速(rpm)。 根据同步电机的原理,电机的转速为: n (rpm)= 60*频率/极对。 以 50Hz 的频率运行电机时、如果电机的极对数等于4、则电机以 n=60* 50/4=750rpm 的频率运行、这与转速计读数相同。

    该方程式未包含在软件中。 电机转速命令由频率基准给出、您需要将以 rpm 为单位的所需转速转换为频率。  

    谢谢。

    嘉兴市