尊敬的先生:
运行 motor2时。
说明如何更改。
如果我已更改 了 SCEP_Hz Ref_Hz、则 根据输入的值更改 SPEED_Hz、但我测量的实际速度不同、那么什么是关系、请参考??
请参阅以下我的观察:
Ref_Hz = 50.0,SPEED_Hz=50.0750465 ,但电机转速实际为750 RPM (根据转速计 读数)
所以指南在哪个/什么是 SPEED_Hz 和 RPM 之间的关系?
请 使用 motorVars[1].speed_Hz 参数
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的先生:
运行 motor2时。
说明如何更改。
如果我已更改 了 SCEP_Hz Ref_Hz、则 根据输入的值更改 SPEED_Hz、但我测量的实际速度不同、那么什么是关系、请参考??
请参阅以下我的观察:
Ref_Hz = 50.0,SPEED_Hz=50.0750465 ,但电机转速实际为750 RPM (根据转速计 读数)
所以指南在哪个/什么是 SPEED_Hz 和 RPM 之间的关系?
请 使用 motorVars[1].speed_Hz 参数
尊敬的 Babaji:
您可以通过软件设置所需的频率基准、并通过转速计测量转速(rpm)。 根据同步电机的原理,电机的转速为: n (rpm)= 60*频率/极对。 以 50Hz 的频率运行电机时、如果电机的极对数等于4、则电机以 n=60* 50/4=750rpm 的频率运行、这与转速计读数相同。
该方程式未包含在软件中。 电机转速命令由频率基准给出、您需要将以 rpm 为单位的所需转速转换为频率。
谢谢。
嘉兴市