请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28335 主题中讨论的其他器件:C2000WARE
您好!
我正在尝试从 ADC 到 RAM 添加 DMA 传输、以在我的应用中实现过采样。 不过、我在使它正常工作时遇到了问题、因为我的代码似乎没有写入任何 DMA 寄存器。
EALLOW 与 EDIS 语句之间的所有写入操作都是完成的。
我正在使用的初始化代码直接来自示例,特别是 DSP2833x_DMA.c。
我所理解的是、我无法 从"Registers"窗口或"Expression"窗口修改通过 JTAG 连接的 CCS 调试中的寄存器值。
我相信我一定会错过一些简单的东西、但我目前很困倦了。
谢谢