主题中讨论的其他器件: TMS320F28379D、 TIDM-HV-1PH-DCAC、 powerSUITE
大家好!
我们已经成功地将板 TIEVM-HV-1PH-DCAC 与 TMS320F28379D 设置为开环、负载为100 Ω(在数据表中进行了说明)、它可以正常工作。
现在、我们将尝试执行电网同步来注入电源。 因此我们将 GUI 选项"INCR_BUILD "修改为"闭合电流环路和电网同步";其他选项似乎很好。 在我们第一次尝试时、 断路器跳闸了。
有什么想法我们错过了?
编辑:
我们按照以下说明操作:"设计指南:TIDM-HV-1PH-DCAC 并网逆变器参考设计"
章节:"3.1.2.3.3.1设置 BUILD 2的软件选项:AC 检查"
提前感谢、
约旦 C