This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIEVM-HV-1PH-DCAC:如何设置电路板/软电路板以在电网同步中使用它

Guru**** 670830 points
Other Parts Discussed in Thread: TIEVM-HV-1PH-DCAC, TMS320F28379D, TIDM-HV-1PH-DCAC, POWERSUITE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1267733/tievm-hv-1ph-dcac-how-to-setup-the-board-soft-to-use-it-in-grid-sync

器件型号:TIEVM-HV-1PH-DCAC
主题中讨论的其他器件: TMS320F28379DTIDM-HV-1PH-DCACpowerSUITE

大家好!

我们已经成功地将板 TIEVM-HV-1PH-DCAC 与 TMS320F28379D 设置为开环、负载为100 Ω(在数据表中进行了说明)、它可以正常工作。  

现在、我们将尝试执行电网同步来注入电源。 因此我们将 GUI 选项"INCR_BUILD "修改为"闭合电流环路和电网同步";其他选项似乎很好。 在我们第一次尝试时、 断路器跳闸了。  

有什么想法我们错过了?  

编辑:

我们按照以下说明操作:"设计指南:TIDM-HV-1PH-DCAC 并网逆变器参考设计"

章节:"3.1.2.3.3.1设置 BUILD 2的软件选项:AC 检查"  

提前感谢、  

约旦 C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jordon

    是否确保提供了足够的直流电压?

    谢谢

    阿米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在本例中、我们要注入360v 直流电。  我想这是理所当然的。

    谢谢。

    约旦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jordon

    在我们第一次尝试时、 断路器跳闸了。

    我想您的意思是继电器跳闸。 继电器跳闸前后、您在表达式窗口上看到了什么?

    您是否严格遵循 设计指南中给出的步骤。 开始时、您已经提供直流母线50V、并将交流电源设置  为20、将 invIoRef 设置为0.01。

    我从未在此模式下运行此电路板。 不过、我在电压源模式下运行了同一电路板。 我从来没有遇到过继电器跳闸的问题。 我不确定这是否是因为 OCP。

    请告诉我您在表达式窗口中看到了什么、我们可以从窗口开始。

    谢谢

    阿米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amir、您好!

    感谢您的答复。

    我们没有按照正确的流程进行调整、因为我们有不同的电网(220V 50Hz)。

    更准确地说、我们尝试了2种方法(低电压和高电压):

    -构建2:交流检查

    -闭合电流回路:演示

    两种情况下的结果是相同的、即断路器跳闸(和软标志过流)、因此我们在输出端放置隔离变压器以进一步测试。 在针对输出隔离的测试期间、Q2或/和 ZD1在 IGBT DRV 板上裸片或 Q1/Q2 (有时是 Q3/Q4)裸片在主板上裸片。


    下面是我们最近做的更详细的例子(基于"3.1.2.3.3.1设置构建2的软件选项:AC 检查"):
    安装:隔离式直流 Alim 220V=> TIEVM-HV-1PH-DCAC <=>调光器(设置为120V )<=>隔离变压器<=>电气网络

    - 开始屏幕
    - rlyConnect : 0 => 1 屏幕
    - invIoRef : 0 => 0.001(非常低,以防止 dmg )  
    - clearInvTrip =>1
    -错误标志,过电流。 系统自动停用  
    - 结束屏幕

    一般情况下,如果我们尝试"强制"后,或使用 highter invIoRef 的东西烧.

    如果您需要更多信息、请告诉我。

    提前感谢、

    约旦

    关闭主题

    我想我们发现了一个小错误在软?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jordan

    我建议首先使用隔离式交流电源而不是电网来验证构建级别2。 如果您有的话、电网仿真器将是最佳选择。 否则、您可以使用并联了电阻的隔离式交流电源、如用户指南中所述。

    您是否在 powerSUITE 页面中选择50Hz 作为输出频率?

    我还想确保您选择 SDFM 作为感应选项。

    触发过流保护的原因有很多。 第一个原因是不正确的检测。 执行开环测试时、您是否验证了感测到的值是否正确?

    谢谢

    阿米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amir、您好!

    我们没有交流电源、但通过调光器和隔离变压器、我们离测试条件很近。

    是的、我们每次都会验证 powerSUITE 设置(50Hz、SDFM、电源设置...)。

    这是个问题。 在开环中、一切都正常、因此我们会感到困惑。  

    约旦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jordan

    但不清楚发生 OCP 的原因。

    您是否能够在发生故障时捕获以下波形

    1.电网电流

    2.电网电压

    3.当前命令

    4.占空比

    您可以使用控制卡上的 DAC 在示波器上绘制占空比波形。

    谢谢

    阿米尔