This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:以太网

Guru**** 2885180 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D, TMDSCNCD28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1273718/launchxl-f28379d-ethernet

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件: TMDSCNCD28388D

查看产品说明书和其中的所有信息。 我想知道如何将以太网连接到 LAUNCHXL-F28379D。 我在 CPU 上看到有 USB、同时包含 PHY 和 MAC。  LAUNCHXL-F28379D 是否可以获得以太网、我该如何处理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    F28379D 没有以太网 MAC。 您需要将独立的外部 MAC 与 SPI 等另一个通信接口一起使用。  

    F28388D 没有集成 MAC、您可以使用 TMDSCNCD28388D EVM 评估以太网。 该 EVM 具有所需的所有集成 PHY 和 RJ45连接器。

    https://www.ti.com/tool/TMDSCNCD28388D 


    此致、
    科迪