主题中讨论的其他器件:C2000WARE
如何在 ti ccs 中的已知地址位置声明变量? 我们已经在 IAR IDE 中完成、如"__no_init unsigned int i @ 0x1c00;"
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如何在 ti ccs 中的已知地址位置声明变量? 我们已经在 IAR IDE 中完成、如"__no_init unsigned int i @ 0x1c00;"
尊敬的 Sakthivel:
我从设置中尝试过、但我能够获得指定地址中的值。
我使用了一个"测试"变量、并且正在从地址0x5D22A 获取值。 在下面随附的图像中、您应该能够看到地址0x5D22A 中的值被复制到变量"test"中、同样可以在地址为0x5D22A 的观察窗口中观察到。
如果您需要更新此位置的值、则可以使 TEST = 0;
如果位置受保护、则需要在向该位置写入值之前添加 EALLOW、并在更新后添加 EDIS。

您能在指定它不工作时提供更多详细信息吗?您在编译时是否遇到任何错误或其他问题。
谢谢
阿斯温