请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280025C 我使用280025c 开发板作为我的项目验证、我构建 DMC_LEVEL_4电平、仅启用 ENC 编码器算法、速度闭环运行正常、以下是 motorVars_M1.angleFOC_rad 电角

当我禁用速度环路、重新启动电机并将 IsSet_A 设置为1时、电机快速旋转、失去控制、并在收到过流错误后停止旋转。 捕获的电角如下所示:

你能告诉我发生了什么事吗? 我使用电流环路的过程或步骤是否错误? ? ? ? 如何解决该问题?