This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F206

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2806

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1273728/tms320f206

主题中讨论的其他器件:TMS320F2806

您好!

我有一个 TMS320F206器件、我想检查它上的当前固件。  我需要提取存储器内容。  我有一个来自 Spectrum Digital 的 XDS510 USB PLUS。  这是一个能够与芯片互动的好程序员吗?  此外、是否有此芯片的 JTAG 文档提供所有命令?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vincent、  

    您是说您拥有一个 TMS320F2806 器件吗? 新版本的 Code Composer Studio 不支持 XDS510、因此我建议使用不同的 JTAG 调试探针、例如 XDS100、XDS110或 XDS200、这些器件由几家不同的供应商出售。

    没有包含所有 JTAG 命令的公开文档、因为大多数客户仅需使用 Code Composer Studio 随附的功能。  提取存储器内容应当简单明了。 您还想做什么其他事情吗?  

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否我有一个 TMS320F206 。  我有 XDS510 USB 版本、我想知道它是否与我的器件兼容。  我有 C2xx-CCv4.10完整版的代码编写器、但不支持我的编程器 USB 驱动程序。  我是否确实需要此器件的 XDS510PP?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vincent、

             该器件已有25年历史、其整个工具链已停产。 我认为 XDS510USB 不能与您拥有的 CC 版本配合使用。 XDS510PP+应该能正常工作。 但您可能很难找到具有并行端口的 PC、我不确定 USB 转并行端口转换器是否可以正常工作。 您尝试使用的所有工具都是为 Windows 98环境编写的。 另一方面、Spectrum Digital 在几年前关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道此产品已过时。  不过、是否可以使用 Spectrum Digital XDS510 USB Plus 与我的芯片进行通信。  它可以是任何可执行文件或应用程序。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vincent、

             我只使用过 XDS510PP+。 XDS510USB+面世得晚了很多。 我认为这不适合您使用的 CC 版本。 下面的两个帖子可以对此提供一些额外的说明。 很抱歉、我无法提供更好的帮助。

     

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/533885/tms320f206

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/537770/retrieve-data-from-tms320f206-flash