This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:函数参数被复制到哪个寄存器?

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1273907/tms320f28388d-function-parameters-are-copied-to-which-register

器件型号:TMS320F28388D

我们已将 函数用作:  

void memcpy_asm (void * dst、const void * src、UINT16 u16Length)
{

asm (" LSR AL、#1\n");
asm (" DEC AL\n");
asm (" MOV AR0、AL\n");
asm (" MOVL ACC、* XAR5++\n"  
" MOVL *XAR4++,ACC \n"
" BANZ -2、AR0--\n");  

UINT16 XorChecksum _asm (void * vptrData、UINT16 u16Length)
{


asm (" DEC AL\n");  
asm (" MOV AR0、AL\n");
asm (" MOV ACC、#0\n");
asm (" RPT AR0 || XOR ACC、*XAR4++\n");

我的问题是参数何时传递、如何 用传递参数的数据填充 AL、XAR4、XAR5? 哪个 PDF 将为我提供有关此方面的信息?

我指的是" TMS320C28x 优化 C/C++编译器 v18.1.0.STS"。 但不能将其提及的 UINT16数据存储在 AL 中的位置、第一个 void *参数、第二个 void *参数位于 SO 和 SO 寄存器中。  

 

我可以从哪里获得数据获取详细信息吗?.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yamini,

    spru514

    7.3函数结构和调用惯例

    谢谢。

    Sira