This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280033:具有14引脚接头的 XDS110?

Guru**** 2901510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1274184/tms320f280033-xds110-with-14-pin-header

器件型号:TMS320F280033

尊敬的 e2e 团队:

您能否确认 XDS110 JTAG 探针(链接):

  1.  是否与 F280033和 F28379D 兼容?
  2. 可与14引脚接头一同使用? 这种情况是否存在并发症?

提前感谢、

乔治亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、XDS110支持这两种器件。  

    该调试探针 附带20至14引脚适配器。 您可以在设计中使用这两种方式之一。