This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:F2800137运行 PFC (TIMD0208)开环逆变器问题

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1273492/tms320f2800137-f2800137running-pfc-timd0208-open-loop-inverter-problem

器件型号:TMS320F2800137

您好、专家

运行 PWM Driver ()、TTPLPFC_ PWM_ SwState 函数 TTPLPFC_中的 PFC 程序实验6 (开环逆变器)。 enum_PWM SwState 始终是 PWM SwState_DefaultState、全局搜索、未找到 TTPLPFC_ PWM_ SwState。 enum_PWM SwState 从 PWM SwState_默认状态更改为其他状态、PWM 目前没有波形输出。 我是否可以询问是否可以在此处更改 TTPLPPFC?_ PWM_ SwState。 enum_ PWM SwState 变量的状态需要哪些特殊条件?


如果按下图添加语句、会产生波形输出、但我担心可能有问题

谢谢!  

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Young

    运行代码和提供的直流电压后、转到"Expression"窗口并将  TTPLPFC_pwm_SwState.enum_pwmSwState 来自  pwmSwState_defaultState 至  pwmSwState_normalOperation 手动。 执行此代码后应该开始工作。

    谢谢!

    阿米尔·侯赛因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好,谢谢