This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:TI's 函数调用需要很长时间才能弹出堆栈。 如何优化它们?

Guru**** 2553050 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1274230/tms320f280039c-ti-s-function-calls-take-a-long-time-to-pop-into-and-out-of-the-stack-how-can-they-be-optimized

器件型号:TMS320F280039C

TI 的函数调用需要很长时间才能进入和退出堆栈。 如何优化它们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶鲁,

    如果您在"Disassembly"窗口中查看一个函数、您应该能够看到压入/弹出了哪些寄存器。 编译器会优化为仅推/弹出我认为相关的寄存器、因此您可以再次检查以查看在该函数中实际使用了压入/弹出的所有寄存器。

    如果要对其进行优化、我认为最好的方法是创建指定函数的汇编版本、以便您可以确定实际需要使用的寄存器。 我不 知道是否有 CCS 设置可以像您描述的那样优化堆栈使用、但我会将此转发给编译器专家以便他们回答。

    此致、

    阿米尔·奥马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    TI 的函数调用需要很长时间才能从堆栈中弹出

    您具体是如何看到它的?  您希望看到什么呢?

    选择一个代表该行为的函数。  有关包含此函数的源文件、 请按照 如何提交编译器测试用例一文中的说明进行操作。  请指明此函数的名称。

    谢谢。此致、

    -乔治