This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28076:RX651的替代产品

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1273462/tms320f28076-replacement-for-rx651

器件型号:TMS320F28076

大家好、

我的客户希望我们建议更换 RX651。

引脚・・・100引脚

闪存/RAM・・・ROM 512KBRAM256KB

但是、客户没有为我们披露产品编号等。  

如果您能提供一些建议、我将不胜感激。

谢谢、此致、

肯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenley、在对 C2000器件提出建议之前、您对客户的终端设备或者 C2000 MCU 将用于哪种应用有一个想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Opus:

    谢谢你的答复。

    客户没有透露详细的应用程序,但我们知道它是用于打印装订器的。

    此致、

    肯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据所需性能、我们有一些器件具有512kb 的闪存并采用100引脚封装。 在提高处理能力中、我们具有:

    F2807x

    F2837x

    我建议先从这些器件开始。 我们还可以通过电话与客户交流、详细了解适合其应用的传入设备。