This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280037C:配置下行负载引脚

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1274692/tms320f280037c-configure-botloading-pins

器件型号:TMS320F280037C
主题中讨论的其他器件:SysConfig

您好!

我有兴趣将我们的微控制器配置为具有闪存默认的单个引导选项、因此无论引导引脚配置引脚如何、都将始终在闪存中运行。 但是、我无法找到需要写入值的位置。 从技术参考手册4.5.1节中可以看出、引导引脚的配置是在 Z1 OTP 配置中的 DCSM 模块完成的。 当我查看寄存器配置方法中给出的寄存器时、结构定义中没有提到任何与引导引脚配置有关的内容。

我想知道应该改变哪个寄存器方向来配置微控制器的启动功能。

此致、

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我发现 SysConfig 能够配置引导引脚配置。 但是、它会创建.asm 文件。 您能否解释一下为什么在代码初始化中实施.asm 文件而不是修改 DCSM 模块中的寄存器更好? 此外、我想知道从 bootpins config 到 DCSM 寄存器的转换位置。 我发现这是 GPREG、但在技术参考中没有显示任何同等职位。