This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28388D:使用此评估板进行 CAN 总线开发

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D, TMDSHSECDOCK, TMDSCNCD28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1274280/tmdscncd28388d-can-bus-development-with-this-eval-board

器件型号:TMDSCNCD28388D
主题中讨论的其他器件:TMS320F28388DTMDSHSECDOCK

您好!

我们必须为 TMS320F28388D 开发 CAN 总线功能。
我们是否可以使用 TMDSCNCD28388D 评估板+ TMDSHSECDOCK 集线站?
评估板上似乎没有 CAN 总线收发器、我错了吗?
如果没有、能否在  TMDSHSECDOCK 集线站上焊接一个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrien:

    TMDSCNCD28388D 没有板载收发器。  您可以使用 TMDSHSECDOCK 试验电路板区域焊接 CAN 收发器。

    此致、

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:
    谢谢你。