This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:迫切需要 f28p65的 C2prog 支持

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1273498/tms320f28p650dk-need-c2prog-support-of-f28p65-urgently

器件型号:TMS320F28P650DK

大家好!

我的客户的产品即将投入大规模生产、他们使用 C2prog 对 f28p65进行编程。  更新 f28p65支持 大约需要多长时间?

谢谢。

挂起  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    挂起、

    C2Prog 几乎已经准备就绪-将在下周早些时候通知您发布日期。

    谢谢。此致、

    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    挂起、

    C2Prog 应在2周内准备好支持 F28P65x。

    谢谢。此致、
    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的关注、期待您的最新动态!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    挂起、

    我现在要关闭这个帖子。  如果需要、您可以在两周后重新打开。

    谢谢。此致、
    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hang:

    如果客户希望为 TMS320F28P650DK9器件试用测试版 C2Prog、则 C2Prog v2.1.1作为测试版提供并支持该器件:  

    <c2prog.com/.../

    谢谢。此致、
    瓦姆西