This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:使用 TMS320F280049C 进行 UL1998身份验证、可以使用哪个库?

Guru**** 2766615 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049C, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1274068/tms320f280049c-use-tms320f280049c-to-do-ul1998-authentication-which-library-can-be-used

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

您好、TI 团队、

使用 TMS320F280049C 进行 UL1998身份验证、可以使用哪个库?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议查看 F28004x 安全手册。 该设计在编写时考虑了汽车功能安全特性、但您应该能够使用附录 D 中的列表来确定可帮助您满足 UL1998要求的子集。

    我们在 C2000Ware 的 libraries/diagnostic/f28004x 下有一个针对 F28004x 的诊断库、可供您查看。

    惠特尼