This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:如何更改 hex 文件格式

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1274607/tms320f2800137-how-to-change-the-hex-file-format

器件型号:TMS320F2800137

我尝试使用示例"flashapi_ex1_programming"创建十六进制文件、如下所示。

标志集汇总:

我可以将每 列的宽度0x20设置为0x10吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid="576895" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1274607/tms320f2800137-how-to-change-the-hex-file-format 可否将每 列的宽度设置为0x20?  [/报价]

    遗憾的是、不能。  这不违反 Intel 十六进制格式规范。  每行均指定了长度、因此无需任何特定长度的行。

    谢谢。此致、

    -乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 George、

    除了 Intel hex 之外、是否有任何设置可以帮助我输出如下所示的 hex 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、TI 没有工具可以做到这一点。

    谢谢。此致、

    -乔治