主题中讨论的其他器件:TXU0204
您好!
我在将串行数据从其他控制器读取到 F28062定制电路板(也有 F28069 LaunchXL 板)时遇到问题
当我使用 USB 到串行器件仿真相同的数据时、我可以将所有数据正确读取到 F28062中、但当此特定控制器连接到28062时、我不会获取任何数据。
这两种情况下的波形均如下所示(第一列:F28062已连接至 Silicon Labs USB 转 UART 集线器、第二列:F28062已连接至其他包含 ATTiny 3226微控制器的控制器板)
有人能建议我这方面的任何解决方案吗? 我无法理解这里的错。
ATTiny 板的 Tx 线上有一个小型二极管、因此在该线上产生较小的电压。 在本例中(可在底部图片的第二列中看到)、较低电压为0.5V、但我认为这足以让 F28062检测到低电平、我对吗?
与 USB 到 UART 集线器配合使用时,该 ATTiny 板可以读取来自 ATTiny 的所有串行数据,不像 F28062。
请提供可能出错的建议。