This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:C2000Ware 5.0 CMD 模块错误(F28379D)

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1270398/tms320f28386d-c2000ware-5-0-cmd-module-error-f28379d

器件型号:TMS320F28386D
主题中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

您好

FEB 2023中有一份 关于此错误的报告 TMS320F28386D:关于 SysConfig 中的 CMD 工具错误

它被确认为一个错误:

我当时已经请求了一个链接来跟踪这的进展,但较新得到了一个答复。

现在、我看到在最新的 C2000Ware 5.0和 SysConfig 1.17中仍然存在错误。

因此、我再次请求获取 JIRA 链接(或类似链接)来跟踪此错误的进展情况。

我仍然在本地 IDE 中看到该错误、我还在云版本中复制了该错误(请参阅随附的文件)。

如何复制。

  1. 导入"Empty SysConfig dual CPU"示例
  2. 将 MEMCFG 模块添加到两个 CPU 中
  3. 将 CMD 模块添加到 CPU1配置
  4. 在 CMD 模块中、创建一个包含1个或多个 RAMGS 扇区的 RAMGS 存储器组合(图1)。
  5. 在"CMD->Sextion->C28x Compiler section->ramfunc 中、
    从闪存扇区加载、并从 RAMGS 扇区运行
    1. 如果您选择一个像 RAMGS7这样的"内置部分"、则没有错误。(图2)
    2. 如果选择上面创建的 mem 组合,则将显示有关缺少 MEMCFG 的错误。 (图3)

图1


图2


图3

项目文件、云 IDE 无法将其作为一个 tar 下载、因此这里是该设置程序用单独文件保存的三个项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对延迟回复深表歉意。

    JIRA 是 TI 内部的、因此不能共享。 由于其他优先级的原因、该文件被取消了、直到下一个版本。 我将尝试在该论坛中提供一个补丁。

    此致

    维纳