This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:TMS320F2800137复位电路问题

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F2800137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1268611/tms320f2800137-tms320f2800137-reset-circuit-problem

器件型号:TMS320F2800137
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F2800137

大家好、

客户有问题需要您的帮助:

如下图所示、参考 LAUNCHXL-F2800137开发板来设计复位电路;按下 RESET 按钮可解决此类问题: 按下复位按钮、看到一种现象、程序一开始没有执行、程序被随机暂停、并且还有一种程序停止运行的可能性。 设计复位电路时、原理图完全参考的是开发板、电阻大小和电容大小相同、可以帮忙分析原因。

此致、

本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    下面是一些问题:

    1. 当您按下 RESET 按钮时、您在使用示波器进行探测时是否看到 XRSn 一直变低? 请尽可能提供波形。
    2. 您是否在闪存构建配置中运行一些 C2000示例代码以用于独立运行?
    3. C2000默认引导模式引脚是否在闪存引导的 PCB 上拉至高电平?

    此致!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户用示波器抓取连接的 LEDGPIO 波形、并将其与其他引脚的 GPIO 引脚波形进行比较、发现 LED 电平在复位、测试驱动器芯片的电压时具有1V 的多电压。 发现这是驱动器芯片的问题。 驱动器芯片提供高电平时间状态 Z (应为高阻抗状态)、这对复位电路而言不是问题。