This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280033:无法写入 TMS320F280033闪存 ROM、请为 ME 共享 CCS v12.5链接

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1274017/tms320f280033-unable-to-write-to-tms320f280033-flash-rom-please-share-the-ccs-v12-5-link-for-me

器件型号:TMS320F280033

大家好、

客户有问题需要您的帮助:

我遇到了与以下链接相同的问题。

TMS320F280033:无法写入 TMS320F280033 FlashROM - C2000微控制器论坛- C2000︎ 微处理器- TI E2E 支持论坛

故障详细信息:

我在 webside 找不到 v12.5下载地址(最后一个版本是 V12.4)、 您能为我分享 CCS v12.5下载地址吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    CCSv12.5将于10月发布。

    如果客户在 CCS12.4中需要、我们的团队可以提供 实现这一功能的指令。

    我们会将指示发送给您吗?

    谢谢。此致、
    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:

    是的、请发送给我。

    谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    我已将此信息添加到常见问题解答页面。   请在 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1096194/faq-c2000-ccs-flash-plugin-and-uniflash 的闪存工具常见问题解答页面中搜索以下问题 

       我们知道、默认情况下、CCSv12.5支持 F280033器件的闪存操作。  我们如何在 CCSv12.4中获得此支持?

    谢谢。此致、
    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamsi:

    客户已在 CCS 12.4和11.2中替换此文件、仍符合以下问题、且另有评论  

    // *(unsigned long *)(DEVCFG_base + SYSCTL_O_DC21) = DCX_ENABLE_HIGH |*(unsigned long *)(TI_OTP_ADDR_DC21);

    位于 f280033.gel 文件中

    C28xx_CPU1:GEL 输出:
    存储器映射初始化完成
    C28xx_CPU1:GEL 输出:... DCSM 初始化开始...
    C28xx_CPU1:GEL 输出:... DCSM 初始化完成...
    C28xx_CPU1:GEL 输出:... DCSM 初始化开始...
    C28xx_CPU1:GEL 输出:... DCSM 初始化完成...
    C28xx_CPU1:加载器:程序的一个或多个段放入一个不可写的存储器区域。 这些区域实际上不会写入目标。 检查链接器配置和/或存储器映射。
    C28xx_CPU1:文件加载程序:验证失败:地址0x080000@程序不匹配请验证目标内存和内存映射。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    此错误具有不同的验证地址(0x80000、而之前是0x8001000)。 此外、F280033的组0扇区从0x88000开始。 您能展示存储器映射的内容是什么吗?

    谢谢。此致、

    查尔斯