This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:内部振荡器结构

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1274890/tms320f280049c-internal-oscillator-construction

器件型号:TMS320F280049C

对于 TMS320F280049C、是否有两个内部振荡器 RC 硅类振荡器? 还是基于 MEMS 或晶体? 我怀疑器件、但想确认一下。

另外、为什么选择内部振荡器而不选择外部振荡器、反之亦然?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确、这些都是基于 RC 器件的。  可以选择节省 BOM、如果内部振荡器满足您的频率容差要求、则可以选择将其作为唯一的时钟源。

    此致!
    马修