This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:##39;基于 C2000 Type-4PWM 模块的 CRM/ZVS PFC 实施&&;参考代码

Guru**** 675280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1273683/tms320f280049-crm-zvs-pfc-implementation-based-on-c2000-type-4pwm-module-reference-code

器件型号:TMS320F280049

您好、

我发现了 "基于 C2000 Type-4PWM 模块实现 CRM/ZVS PFC 的应用手册"、在另一个主题(TMS320F28377D:示例代码- C2000微控制器论坛- C2000 ︎ 微控制器- TI E2E 支持论坛)中、我提到源代码可以参考 TIDA-00961。 但在 TI.com 上找不到 TIDA-00961。 对于代码、我现在可以参考哪种参考设计? 谢谢!

乔伊斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    有任何更新?

    乔伊斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joyce、

    很抱歉、我已经与此参考设计的所有者联系、看看我们是否能够确定其位置。  

    我将由 EOD 提供最新情况。

    此致!

    马瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joyce、

    很遗憾、此参考设计已停用。

    此致!

    马瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    此应用手册中是否有任何其他相关或推荐的参考设计可供参考? 这对于客户评估我们的 C2000非常重要。 请帮助内部检查、谢谢!

    乔伊斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joyce、  

    我已要求其他相关/推荐的参考设计、并将向您提供此方面的最新信息。  

    此致!

    马瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    是的,请帮助检查,非常感谢!

    乔伊斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joyce、  

    这是一个类似的参考设计: https://www.ti.com/tool/PMP40988

    此致!

    马瑞安