This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:[SCI]在 SCI 接收垃圾数据

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1274725/tms320f2800137-sci-receiving-garbage-on-sci

器件型号:TMS320F2800137

大家好!

我正在使用 SCI 的"sci_ex1_loopback"示例、将 RX TX 引脚更改为电路板上的相关引脚、并接收以下终端消息:



我将使用 XDS110调试探针(它有两个连接器、第一个是"Debug"、第二个是"AUX"。 Functions")、因此我有 两个 COM 端口。
我的电路板 JTAG ("Debug")连接器如下所示:



同时将引脚17和19手动连接到'AUX 上的 UART 引脚。 功能连接器引脚12和14相应(17->12;19->14):

请告知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    从您的绿色轮廓的原理图来看、SCIA_RX 和 SCIA_TX 好像连接到了一个下拉电阻器。 这些引脚应始终连接到上拉电阻器、在 F280013x 器件内部或通过外部电阻器。

    您是否有权使用 LaunchPad 或控制卡来测试此问题? 如果是、您会看到相同的行为吗?

    谢谢!

    卢克