This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D-TMS320F28375D-FET EP:温度周期

Guru**** 2834805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1271710/tms320f28377d-ep-temperature-cycles

器件型号:TMS320F28377D-TMS320F28375D-DSP EP

我想了解更多有关器件型号 EP 热耐久性的信息。

我们想要使用 TMS320F28377D-TMS320F28377D-TMS320F28375D EP、但在 以下热应力下测试组件时、我们没有任何有关组件寿命的信息:

-从最低工作温度-55 °C 到室温20°C。



我们想知道这个最低到 室 温的循环能够耐受多少次。  

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Itsasne:

    根据 EP 数据表、该器件已在-55°C 至125°C 的温度范围内进行了测试:

    Unknown 说:
    我们想知道这个最低  温度到室温的周期能够承受多少个周期。  [/报价]

    如果有的话、我会要求您找到这些信息。

    此致、

    阿米尔·奥马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Itsasne:

    您能否为 您的应用提供任务剖面、以便我能够更好地提供数据? 可表示如下内容:

    温度 C 加电时间 断电时间
    120
    110
    100
    90
    80
    70
    60
    50
    40
    30
    20
    10
    0
    -10
    -20
    -30
    -40
    -50
    -55

    另外、请告诉我 服务期间的使用寿命是多少。

    此致、

    阿米尔·奥马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    此处提供了一个表格、其中说明了系统在一个周期内每个温度下工作的时间百分比。 系统将持续通电。  

    温度(°C) 周期的%
    25 10
    20 0.5
    10 0.5
    0 0.6
    -10 2.1
    -20 2.1
    -30 2.1
    -40 2.1
    -50 2.1
    -55 43.9
    -50 2.7

    -40

    2.7
    -30 2.7
    -20 2.7
    -10 2.7
    0 2.7
    10 2.7
    20 2.7
    25 12.4

    在这些条件下、组件能够承受多少周期?

    提前感谢您、  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Itsasne、

    我将与质量专家讨论、并在本周晚些时候与您联系。

    此致、

     阿米尔·奥马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Itsasne:

    质量专家告诉我、我们没有说明这种电力循环耐久性、但您可以参阅 AEC-Q100中的表 A7.1 来获取 应用 Coffin-Manson 公式的示例。

    此致、

    阿米尔·奥马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    非常感谢您的回答。 您能否向我们提供您在该组件中使用的 Coffin-Manson 等式的指数?

    提前感谢您、  

    此致、  

    伊萨讷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Itsasne:

    我明天会尝试确认这一点、我需要仔细检查一些东西。

    此致、

    阿米尔·奥马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Itsasne:

    您可以使用4进行键合线互连。 如果您需要更多信息、请告诉我。

    此致、

    阿米尔·奥马尔