This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:F28335

Guru**** 2567745 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1275439/tms320f28335-f28335

器件型号:TMS320F28335

我正在尝试将基于 GaN 参考设计的 bTIDA-010210 11kW、双向、三相 ANPC 的控制代码转换为与 F28335 DSP 兼容、而不是使用 F280049C。 我有代码、代码将会刷写到 F28335中、但调试器中似乎没有什么实际运行的内容。 这是在微控制器之间交换时的常见错误吗? 在进行交换时、是否有人有任何建议或遗漏的内容?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    当您连接调试器时、请检查程序计数器指向的位置。 我需要了解更多细节。

    我建议您使用我们产品系列中的最新器件- C2000实时微控制器| TI.com。它们将具有更多的存储器、具有更多功能的 IP、更灵活的 GPIO 多路复用以及更高的性能。

    谢谢、此致、PAWAN