This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:使用 ECAP 生成 PWM、并将一些 PWM 周期切换为低电平

Guru**** 2301960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1275407/tms320f280039c-use-ecap-to-generate-pwm-with-some-pwm-cycles-switched-to-low

器件型号:TMS320F280039C

亲爱的香榭丽舍大街,

我是为我们的客户提出这个问题的。

如果用户希望生成类似于下面的 PWM1A 的简单 PWM (无死区时间)、并希望将其切换到低电平并持续一个或几个 PWM 周期、然后稍后恢复它。

Question:

在 APWM 模式下、由于 CAP4显示 CAP2、用户只需使用 CAP4变为0即可将其切换为低电平、然后在需要时将 CAP4恢复为占空比。

我们的理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 APWM 模式下、  

    CAP1是周期寄存器、 CAP3是影子周期寄存器

    CAP2是比较寄存器、 CAP4是影子比较寄存器

    是的、如果用户写入 CAP4、这将 在下一个 TSCTR =周期(CAP1)时从影子加载到活动比较寄存器(CAP2)、如果您写入0、则应设置占空比= 0%。

    此致!

    马瑞安